主题中讨论的其他器件: TUSB2036
工具/软件:Linux
您好!
我有定制板、在这些板上、TUSB2077A 集线器 IC 连接到 SOC 的 USB 引脚。 SOC 支持 Andrioid 和 Linux 操作系统。
TUSB2077A IC 的低电平有效复位引脚的复位电路 如"TUSB2036和 TUSB2077A EVM 用户指南"(sllu190.pdf)第11页所述。
对于这两种操作系统、USB 集线器有时似乎工作正常、但有时 USB 连接会随机断开。 在某些电路板上、重新刷写操作系统会恢复连接、而在某些电路板上、连接仍然断开。
但是、当我将0.1uF 的电容器替换为1uF 时、USB 连接会重新恢复。
是否有人可以向我解释一下这里到底发生了什么问题? 软件方面是否有解决此问题的解决方案?