This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125MB203:MODE 引脚连接

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/757708/ds125mb203-mode-pin-connection

器件型号:DS125MB203

大家好、

对于 MODE 引脚、有4电平、建议使用上拉或下拉电阻器连接引脚。

我的客户只需要 0级和1级、他们是否可以使用 FPGA GPIO 直接控制引脚而不连接上拉或下拉电阻器?

例如、为了将 SEL0控制为1级、FPGA 的 GPIO 将高电平电压直接输出到引脚 SEL0、这是否会导致问题?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    您所说的可能可行、但对于稳健的设计、最好使用1K 欧姆的电阻器。 该电阻器可保护输入免受过冲/欠冲电压或接地反弹的影响。

    此致、Nasser