请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UH949A-Q1EVM
您好!
我对 FPD-link III 串行器有设计问题、我们计划获取 DS90UH949A-Q1EVM 和解串器件的等速率(首选从 FPD_LINK III 到 HDMI (我们找到的开发卡将 GPIO 用作输出)板、而不仅仅是芯片)。
我们还在寻找一款能够将多(4)个 HDMI 流串行化为一个 FPD-Link III 通道的开发板(在技术上是否可行、如果有、是否可行?)。
感谢您的支持。