This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH949A-Q1EVM:设计问题;是否有 FPD-link 串行化板能够将多个 HDMI 流串行化为一个 FPD-link III 通道

Guru**** 2550940 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH949A-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755465/ds90uh949a-q1evm-design-question-is-there-an-fpd-link-serialization-board-that-is-capable-of-serializing-mutliple-hdmi-streams-to-one-fpd-link-iii-channel

器件型号:DS90UH949A-Q1EVM

您好!

我对 FPD-link III 串行器有设计问题、我们计划获取 DS90UH949A-Q1EVM 和解串器件的等速率(首选从 FPD_LINK III 到 HDMI (我们找到的开发卡将 GPIO 用作输出)板、而不仅仅是芯片)。

我们还在寻找一款能够将多(4)个 HDMI 流串行化为一个 FPD-Link III 通道的开发板(在技术上是否可行、如果有、是否可行?)。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Omar、

    >我对 FPD-link III 串行器有设计问题,我们计划获取 DS90UH949A-Q1EVM 和>解串器件的等速器件(首选从 FPD_LINK III 到 HDMI (我们找到的开发卡将 GPIO 作为输出)板,而不仅仅是芯片)。

    我们没有从 FPD-Link 到 HDMI 的单芯片解决方案。 您可以有一个将 LVDS 转换为 HDMI 的外部芯片。

    >我们还在寻找一个开发板,它能够将多(4)个 HDMI 流串行化为一个 FPD-link III 通道(这是可行的吗>在技术上,如果有的话?)。

    我们没有任何器件可对多个 HDMI 流进行序列化。 如果需要、您可以将多个 HDMI 源多路复用为一个949。

    此致、
    Michael W.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复、很抱歉我的回答很晚、

    TI 是否有任何可在解串器端直接兼容的开发板、以便从 LVDS 转换为 HDMI?

    TI 是否有电路板可将多个 HDMI 流多路复用为一个可用作串行器入口信号的输出?

    我们正在寻找一种可在短时间内轻松用于测试目的的解决方案。

    谢谢、此致、

    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Omar、

    德州仪器(TI)没有将 LVDS 转换为 HDMI 的开发板。

    您可以使用多个 HD3SS215s 将 HDMI 多路复用为949。

    此致、
    Michael W.