This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849ID:DP83849ID 相关问题

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849ID

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740193/dp83849id-dp83849id-related-questions

器件型号:DP83849ID

尊敬的同事:

我们有一位客户提出以下问题。

请您回答这些问题吗?

1."强制100Mb/s 正常链路"和"正常100Mb/s 操作"之间的差异。

℃16h 地址寄存器(PCSR)未配置、它在-40 μ s 内无法工作、配置完成后可以正常工作、原因是什么?

非常感谢!

B.R

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在强制模式下、100Mb/s 的自动协商由 PHY 完成、并假设链路伙伴也在100M。

    2. 16h 寄存器中配置了哪些值?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但我在 FX_EN 引脚和 AN0上设置了 PHY 的上拉电阻。 剂量不起作用?
    2. 16h 寄存器中的值为0000_0001_011_00011。 现在 DP83849ID 在 RMII 模式下工作。
    3.支持 FEFI 模式(远端故障指示模式)的功能是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在 FX_EN 引脚和 AN0引脚上设置了具有上拉电阻器的 PHY。 剂量不起作用?

    2. 16h 寄存器中配置的值为0000_0001_011_00011。 如果我不 配置它,16h 寄存器中的值应该是0000_0001_010_01011,它的配置是通过上拉电阻器来实现的,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geet:

    请您回复此问题吗?

    “红坤路”是我们的客户,他们的问题有点紧急。

    感谢您的支持!

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    FX_EN 引脚和 AN0应将 DP83849端口配置为具有全双工模式的光纤模式。

    FEFI 用于启用远端故障指示。 当该位置位时、Rx 路径上接收错误的 DP8348将在发送端口上发送 FEFI、以指示链路合作伙伴传输路径有故障。

    通过配置位[5]、您将强制链接设置为100m 强制模式。

    我注意到的另一件事是16h 的位8 (SD_OPTION)、它被设置为0。 这意味着光学接收器的信号检测引脚连接到 DP38489引脚20/42。 您可以确认吗? 是否可以尝试将此位更改为1?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 配置的值为 0000_0001_011_00011。 位8为1。 ℃现在的问题是、如果我不  配置 DP83849、为什么 DP83849在-40 μ s 内无法正常工作。  

    现在、FX_EN 引脚被上拉。 因此、如果我不配置 DP83849、 寄存器16h 中的值应为 0000_0001_010_01011。 实际上、我只更改位5和位3。 通过测试更改位5和位3,只有在位5=1和位3=0的条件下,PHY 才能正常工作。 您能告诉我发生这种情况的原因吗? 下面是配置的 I'VD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您的设计中使用的光学收发器也支持-40C?

    我想查看 PCSR 寄存器上以下两种配置的测试结果:  

    1.将第3位(禁用 FEFI)置位并将第5位保留为0 (正常的100 Mpbs),它是否起作用?

    2. 设置位3 (启用了 FEFI)并将位5设置为1 (强制100Mbps),它是否起作用?

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、是、光学收发器支持 -40C。

    2、将 bit 3设置为1并将 bit 5设置为1,DP83849不起作用

        将 bit 3设置为1并将 bit 5设置为0、DP83849无法正常工作。

        将 bit 3设置为0并将 bit 5设置为0、DP83849无法正常工作

    此致、

    红坤 路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongkun、

    请向我们提供0x0到0x1F 的寄存器转储以供查看。
    此外、我还没有看到接口连接的原理图。
    请向我们展示光耦如何连接到 PHY。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross

    1.我只配置了16h 的其他寄存器。 其他寄存器的值保持为默认值。

    下图是 DP83849的配置

    此致、

    红坤路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    随附 DP83849ID 原理图。

    e2e.ti.com/.../DP83849ID-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:

    您能否向我发送一份示意图、说明什么是 DNP?
    现在、原理图显示所有内容都已填充、但这是不正确的、因为存在一些冲突的端接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dp83849id.pdf

    您好、Ross、

    这是客户发送给我的最新版本。

    在此版本中显示 DNP (不填充)组件。

    此致、

    罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    很抱歉打扰你。

    这进展如何?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:

    我查看了电路板的原理图。 我看到以下内容:

    MDI 线路的 Rx 路径上没有电容器。
    2.49.9欧姆上拉电阻位于电容器后面。


    请将其接近数据表第9.2.2节中给出的值、然后重新测试。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您能告诉我  MDI 线路的电容器 onRx 路径的影响吗?

    2. 数据表中 MDI 线路的 Rx 路径上没有电容器。

    3.您不会告诉我16h 寄存器(PCSR)的位5和位3的影响。 为什么它们在寒冷条件下可以生效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它将绕过光耦合器提供的直流电平。 在 PHY 附近添加上拉电阻器会将其调整回 PHY 所需的值。

    请参阅数据表的图34。

    这也是我们试图理解的内容。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Modi、
    DP83849的数据表中没有图34。 您使用哪种数据表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我所指的数据表错误。  

    1.您能否尝试以下操作:49.9欧姆的上拉电阻位于电容器后面,将其移至电容器前面。

    2.您能否读取寄存器0x00至0x1F 以了解工作情况和非工作情况。

    3.链接伙伴使用的是什么? 如果两侧都是 DP83849、会发生什么情况? 您是否尝试更改链接伙伴?

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

       您能告诉我引脚" MDI 线路的 Rx 路径"是指哪个引脚吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FXRDP 和 FXRDM 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您仍有其他问题、请打开新主题并提供此主题的参考。

    此致、
    GET