大家好、
请告诉我以下两个问题。
LMH1983数据表“8.3.11.1 TOF3初始化设置”坚持认为它是这样的
建议将 PLL3设置为“始终对齐模式”以牢固地复位 PLL3。
问题1. 何时复位 PLL3?
PLL3是否在帧1 (TOF1)顶部或帧3 (TOF3)顶部复位?
问题2. 当10MHz、27MHz、96kHz、48kHz、44.1kHz 32kHz 或未知视频为时
施加到 REF 输入上、FOUT1的周期是多少?
Mita
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请告诉我以下两个问题。
LMH1983数据表“8.3.11.1 TOF3初始化设置”坚持认为它是这样的
建议将 PLL3设置为“始终对齐模式”以牢固地复位 PLL3。
问题1. 何时复位 PLL3?
PLL3是否在帧1 (TOF1)顶部或帧3 (TOF3)顶部复位?
问题2. 当10MHz、27MHz、96kHz、48kHz、44.1kHz 32kHz 或未知视频为时
施加到 REF 输入上、FOUT1的周期是多少?
Mita
Alan - San、
很抱歉让您感到困惑。
我的问题是在初始化过程中将 PLL3设置为“始终对齐模式”后,您需要等待多长时间。
我想在完成初始化过程后将器件设置为从不对齐模式。
(我没有遇到任何问题、但想知道器件的正确使用案例)
如果在设置为始终对齐模式后立即复位 PLL3、它可以立即切换回永不对齐模式。
如果无论输入格式如何、PLL3在1080p59.9帧内复位、则可以等待至少66ms。
哪一项是正确的程序?
Mita。