This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:在初始化过程中、PLL3复位的实例是什么?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754049/lmh1983-what-instance-is-the-pll3-reset-in-the-initialization-process

器件型号:LMH1983

大家好、

请告诉我以下两个问题。

LMH1983数据表“8.3.11.1 TOF3初始化设置”坚持认为它是这样的
建议将 PLL3设置为“始终对齐模式”以牢固地复位 PLL3。

问题1. 何时复位 PLL3?
PLL3是否在帧1 (TOF1)顶部或帧3 (TOF3)顶部复位?

问题2. 当10MHz、27MHz、96kHz、48kHz、44.1kHz 32kHz 或未知视频为时
施加到 REF 输入上、FOUT1的周期是多少?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米塔-圣、

    1.通过将 TOF3设置为始终对齐模式,PLL3和 TOF3一起复位。 在 PLL3复位/初始化后、应将 TOF3对齐模式设置回从不对齐模式。

    2、TOF1不适用于您列出的这些时钟输入、因为没有与这些输入时序格式相关的输入帧脉冲。

    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan - San、


    感谢您的回答。
    请允许我提出进一步的问题。

    我认为在寄存器0x13位[5:4]='10b 被写入后、PLL3不会立即复位
    将 PLL3设置为‘始终对齐模式。

    因为、为了将 TOF3与 TOF1对齐、应在帧1 (TOF1)的顶部执行 TOF3复位分流器。
    如何在不知道帧1顶部的情况下将 TOF3与 TOF1对齐?

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会真正关注您的意见或疑虑。  您观察到的具体问题是什么?

    当输入格式为不带 Vsync 或奇/偶帧脉冲(如27M、10M、音频时钟)的时钟时、您是否说 PLL3或 TOF3未复位?

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan - San、

    很抱歉让您感到困惑。

    我的问题是在初始化过程中将 PLL3设置为“始终对齐模式”后,您需要等待多长时间。
    我想在完成初始化过程后将器件设置为从不对齐模式。
    (我没有遇到任何问题、但想知道器件的正确使用案例)

    如果在设置为始终对齐模式后立即复位 PLL3、它可以立即切换回永不对齐模式。
    如果无论输入格式如何、PLL3在1080p59.9帧内复位、则可以等待至少66ms。

    哪一项是正确的程序?

    Mita。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该等待 TOF3帧计数器终止/复位并生成 TOF 脉冲、然后再切换回从不对齐模式。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan - San、

    谢谢你。 我明白了。

    Mita