This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员
当我们使用 DS90UB933来设计摄像头模块时、我们使用了 Sony 的 IMX019作为传感器。我们使用 TI DS90UB934-Q1EVM 来测试摄像头模块。 933和934的寄存器是初始配置、没有任何更改。 目前、我们遇到了以下问题。
1) 1)当传感器 IMX019输出74MHZ @ 10位时、933和934通常可以传输和显示图像。934的输出时钟频率加倍、达到148MHz。 对吗?
2) 2)当图像传感器输出99MHz @10位、933和934无法正常传输、且934的输出图像不连续且不完整时、我们如何解决该问题? Sony 的技术支持团队表示、其他客户通常使用933/934来传输99MHz 频率。我们是否需要在此处配置一些寄存器?哪些寄存器至关重要?我们的产品设计需要99MHz 频率。
3) 3)我们已经使用913/914、933/934设计了许多产品、但没有 配置它们的寄存器、我们仍在开发953/954。 是否有任何有关寄存器配置的详细配置说明、例如不同模式下的序列、配置方法等? 这将极大地帮助我们开发产品。 Maxin 在早期阶段为类似产品提供了有关这方面的详细说明。
Agile、请参阅以下评论。 谢谢。
1) 1)当传感器 IMX019输出74MHZ @ 10位时、933和934通常可以传输和显示图像。934的输出时钟频率加倍、达到148MHz。 对吗?
TI:不正确。 UB934的 PCLK 引脚应具有相同的时钟频率。 作为 UB933的 PCLK 引脚输入。 请检查 UB933的 PCLK 引脚时钟频率。
2) 2)当图像传感器输出99MHz @10位、933和934无法正常传输、且934的输出图像不连续且不完整时、我们如何解决该问题? Sony 的技术支持团队表示、其他客户通常使用933/934来传输99MHz 频率。我们是否需要在此处配置一些寄存器?哪些寄存器至关重要?我们的产品设计需要99MHz 频率。
TI:首先、请确保 UB933和 UB934在原始10位模式下工作、请检查 UB934的 MODE_SEL 设置。然后请检查 UB934的锁定状态。 是的、Sony 在内部采用了 UB933和 ISX019之间的参考设计、并且工作良好。 无特殊寄存器 需要进行设置。
3) 3)我们已经使用913/914、933/934设计了许多产品、但没有 配置它们的寄存器、我们仍在开发953/954。 是否有任何有关寄存器配置的详细配置说明、例如不同模式下的序列、配置方法等? 这将极大地帮助我们开发产品。 Maxin 在早期阶段为类似产品提供了有关这方面的详细说明。
TI:请访问 www.ti.com/fpd-link、TI 提供了有关 FPD-Link 的广泛技术文档。 关于 UB953/UB954、您还可以从 www.ti.com/training 获取有关 在线视频培训的要点、其中包含一个如何启动 UB953/UB954文档。 如果有任何不明确的问题、请告知。
此致、
Steven
你好 Steven
您是否会提供帮助以检查原理图,如下所示? 是否有任何需要优化的东西?