This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:Ds90ub93/934发送99MHz 时钟频率问题、紧急

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB934-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740224/ds90ub933-q1-ds90ub933-934-transmission-of-99mhz-clock-frequency-problem-urgent

器件型号:DS90UB933-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB934-Q1EVM

大家好、团队成员

当我们使用 DS90UB933来设计摄像头模块时、我们使用了 Sony 的 IMX019作为传感器。我们使用 TI DS90UB934-Q1EVM 来测试摄像头模块。 933和934的寄存器是初始配置、没有任何更改。 目前、我们遇到了以下问题。

1) 1)当传感器 IMX019输出74MHZ @ 10位时、933和934通常可以传输和显示图像。934的输出时钟频率加倍、达到148MHz。 对吗?

2) 2)当图像传感器输出99MHz @10位、933和934无法正常传输、且934的输出图像不连续且不完整时、我们如何解决该问题?  Sony 的技术支持团队表示、其他客户通常使用933/934来传输99MHz 频率。我们是否需要在此处配置一些寄存器?哪些寄存器至关重要?我们的产品设计需要99MHz 频率。

3) 3)我们已经使用913/914、933/934设计了许多产品、但没有 配置它们的寄存器、我们仍在开发953/954。 是否有任何有关寄存器配置的详细配置说明、例如不同模式下的序列、配置方法等?  这将极大地帮助我们开发产品。  Maxin 在早期阶段为类似产品提供了有关这方面的详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Agile、请参阅以下评论。 谢谢。

    1) 1)当传感器 IMX019输出74MHZ @ 10位时、933和934通常可以传输和显示图像。934的输出时钟频率加倍、达到148MHz。 对吗?

    TI:不正确。 UB934的 PCLK 引脚应具有相同的时钟频率。 作为 UB933的 PCLK 引脚输入。 请检查 UB933的 PCLK 引脚时钟频率。

    2) 2)当图像传感器输出99MHz @10位、933和934无法正常传输、且934的输出图像不连续且不完整时、我们如何解决该问题?  Sony 的技术支持团队表示、其他客户通常使用933/934来传输99MHz 频率。我们是否需要在此处配置一些寄存器?哪些寄存器至关重要?我们的产品设计需要99MHz 频率。

    TI:首先、请确保 UB933和 UB934在原始10位模式下工作、请检查 UB934的 MODE_SEL 设置。然后请检查 UB934的锁定状态。 是的、Sony 在内部采用了 UB933和 ISX019之间的参考设计、并且工作良好。 无特殊寄存器 需要进行设置。

    3) 3)我们已经使用913/914、933/934设计了许多产品、但没有 配置它们的寄存器、我们仍在开发953/954。 是否有任何有关寄存器配置的详细配置说明、例如不同模式下的序列、配置方法等?  这将极大地帮助我们开发产品。  Maxin 在早期阶段为类似产品提供了有关这方面的详细说明。

    TI:请访问 www.ti.com/fpd-link、TI 提供了有关 FPD-Link 的广泛技术文档。 关于 UB953/UB954、您还可以从 www.ti.com/training 获取有关 在线视频培训的要点、其中包含一个如何启动 UB953/UB954文档。 如果有任何不明确的问题、请告知。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

       您是否会提供帮助以检查原理图,如下所示? 是否有任何需要优化的东西?

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_C236C_2D00_03_9F530674FE56_.pdf

    e2e.ti.com/.../SCH_2D00_C241A_2D00_01_9F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    请在链接"www.ti.com/.../tools-software.html"中跟踪 TI 的参考设计、您应该注意以下设计:
    A. PoC 网络设计和组件选择
    b:电源滤波器、建议在 I/O 电源引脚中使用10uf、0.1uf 和0.01uf、FB。
    控制信号设置、具体取决于您的系统设计。 D/s 详细说明了如何为不同的控制信号选择正确的模式。


    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Steven
    谢谢。