Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS125MB203
主题中讨论的其他器件: DS125MB203
:先生你(们)好
在,的应用中,将四个 SFP+信号传输到 QSFP+,原理图如附件。 在 SFP+和 QSFP+之间、使用两个 DS100MB203更改信号路径。 我们设计了网卡,但信号只能达到4.25Gbps。 当它在10.3125Gbps 下工作时、没有链路。
我的查询为:
- 我们串联使用两个 DS100MB203、我们在这里是否正确使用了 MB203? 应注意此用途。
- 我知道,MB203之间需要交流耦合电容器、但 SFP+和 DS100Mb203,之间是否需要交流耦合电容器? 同时、在 QSFP+和 DS100Mb203之间、是否有必要? 在我测试时,无论是否使用电容器,它都可以通过4.25Gbps,但10.3125Gbps 不能实现它。
- 目前,我处于引脚模式,工作电压为3.3V,模式尝试使用“0”或“1”。 EQ_D1=0、EQ_D0=0、EQ_S1=0、EQ_S0=0。
DEM_D1=0、DEM_D0=0、DEM_S1=0、DEM_S0=0。
这是一个好的设置吗?
- 上一个问题是通道衰减、我以前没有考虑过它。 在我的电路板上、SFP+和 DS 100MB203之间的差分线路长度约为1英寸。 两个 MB203的长度约为7.2英寸。 对信号线长度有哪些要求?
期待您的回复。 谢谢你。