This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:请帮助分析 SFP 和 DS100MB203的使用情况

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755137/ds100mb203-please-help-analyze-the-use-of-sfp-and-ds100mb203

器件型号:DS100MB203
主题中讨论的其他器件: DS125MB203

:先生你(们)好

       在,的应用中,将四个 SFP+信号传输到 QSFP+,原理图如附件。 在 SFP+和 QSFP+之间、使用两个 DS100MB203更改信号路径。 我们设计了网卡,但信号只能达到4.25Gbps。 当它在10.3125Gbps 下工作时、没有链路。

        我的查询为:

  1. 我们串联使用两个 DS100MB203、我们在这里是否正确使用了 MB203? 应注意此用途。
  2. 我知道,MB203之间需要交流耦合电容器、但 SFP+和 DS100Mb203,之间是否需要交流耦合电容器? 同时、在 QSFP+和 DS100Mb203之间、是否有必要? 在我测试时,无论是否使用电容器,它都可以通过4.25Gbps,但10.3125Gbps 不能实现它。
  3. 目前,我处于引脚模式,工作电压为3.3V,模式尝试使用“0”或“1”。 EQ_D1=0、EQ_D0=0、EQ_S1=0、EQ_S0=0。

DEM_D1=0、DEM_D0=0、DEM_S1=0、DEM_S0=0。

这是一个好的设置吗?

  1. 上一个问题是通道衰减、我以前没有考虑过它。 在我的电路板上、SFP+和 DS 100MB203之间的差分线路长度约为1英寸。 两个 MB203的长度约为7.2英寸。 对信号线长度有哪些要求?

 

期待您的回复。 谢谢你。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    调优信号路径中的多路复用器缓冲器可能很困难。  从最小 EQ 设置开始是一个好主意。

    SFP 和 QSFP 卡上通常有交流耦合电容器、因此无需在(Q) SFP+笼和 MB203之间添加另一个交流耦合电容器。

    对于接收来自之前 MB203的信号的 MB203 Rx 引脚、我会尝试将 EQ 提高一个步长

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 还有一些不确定因素可以期待您的回答。
    (__LW_AT__1)在电路板上、是否有连接到 MB203差分线路的光学模块接口的最小长度? 我从上一个问题中学到、2英寸是一个很好的适合,是如此?
    (__LW_AT__2)您说"调优信号路径中的多路复用器缓冲器可能很困难"。在这种情况下、如何控制电路板上两个 MB203,和,之间的线路长度对于两个 MB203?之间的信号衰减有任何特殊要求
    (__LW_AT__3),?数据表中给出的测试波形位于 FR4板上、无论10G 信号是否需要特殊的高速板
    (__LW_AT__4)关于评估板,为什么不走最近的路线、而是来回舍入?
    谢谢!
    胡晓松
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.光学接口的长度为2英寸、非常适合。

    2.考虑到 DS125MB203的最小输入均衡设置、我建议最小距离为~ 5英寸。

    3.对于像此 FR4这样的较短距离、则首选。  FR4提供一些衰减、以帮助减少通道上任何反射的影响。

    4.在我们的评估板上的大多数情况下、我们会尝试均衡布线长度。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!我认为您的建议将对我们的设计非常有帮助。