Other Parts Discussed in Thread: TUSB544
尊敬的专家
我们以 QC 参考设计为基础、将用于 USB Type-C 转接驱动器的 TUSB544添加为源模式、因为现在 USB3.0可以工作、但 DP 不能工作。
我们已经从 QC 源检查 DP 信号是否正常、但当我们使用差分探头测量4通道 TUSB544输出时、在 DP 模式下没有任何差分信号。
我的客户没有 TUSB544 (在一 个小子板上)的旧设计可以使用显示端口,但在新设计中,在该子板上使用 TUSB544, DP 不能用于同一主板。
检查技术规格后、我在7.3.2 DisplayPort 描述中发现、这似乎意味着 AUXs 和 SBU 需要通过 TUSB544进行连接。
但在我们的原理图中 、我们使 AUXN/P 和 SBU1/2引脚悬空、因为 QC IC 在 SOC 中具有 SBU MUX。 我们确信 SBU 信号对于系统输出是可以的。
此设计是否会使 TUSB544无法监控信道信号并使转接信道全部关闭?
我的问题是、如果我们不使用 TUSB544 AUXN/P 和 SBU1/2、我们是否可以在显示端口 GPIO 控制模式下将这些引脚悬空?
请帮助! 谢谢!
BR
Bruce
7.3.2中描述了以下内容
在 DisplayPort 拉电流和 DisplayPort 灌电流之间传输时监控本机 AUX 流量。 为了降低功耗、TUSB544将管理活动数量
基于 AUX 传输内容的 DisplayPort 信道。