This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:GPIO 模式 USB3.1正常、但 DP 模式不工作

Guru**** 2928510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755474/tusb544-gpio-mode-usb3-1-ok-but-dp-mode-not-work

器件型号:TUSB544

尊敬的专家

我们以 QC 参考设计为基础、将用于 USB Type-C 转接驱动器的 TUSB544添加为源模式、因为现在 USB3.0可以工作、但 DP 不能工作。

我们已经从  QC 源检查 DP 信号是否正常、但当我们使用差分探头测量4通道 TUSB544输出时、在 DP 模式下没有任何差分信号。

我的客户没有 TUSB544 (在一 个小子板上)的旧设计可以使用显示端口,但在新设计中,在该子板上使用 TUSB544, DP 不能用于同一主板。  

检查技术规格后、我在7.3.2 DisplayPort 描述中发现、这似乎意味着 AUXs 和 SBU 需要通过 TUSB544进行连接。

但在我们的原理图中 、我们使 AUXN/P 和 SBU1/2引脚悬空、因为 QC IC 在 SOC 中具有 SBU MUX。 我们确信 SBU 信号对于系统输出是可以的。

此设计是否会使 TUSB544无法监控信道信号并使转接信道全部关闭?

我的问题是、如果我们不使用 TUSB544 AUXN/P 和 SBU1/2、我们是否可以在显示端口 GPIO 控制模式下将这些引脚悬空?

请帮助! 谢谢!

BR

Bruce

7.3.2中描述了以下内容

在 DisplayPort 拉电流和 DisplayPort 灌电流之间传输时监控本机 AUX 流量。 为了降低功耗、TUSB544将管理活动数量
基于 AUX 传输内容的 DisplayPort 信道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce

    请先检查 HPDIN、并确保 HPDIN 处于高电平。

    SBU 可以保持悬空、但 AUXP 需要通过100k 电阻器拉至 GND、AUXN 需要通过100K 电阻器拉至 VCC、这是为了确保 AUXP/AUXN 具有正确的共模电压。

    有机会、我可以查看一下您的原理图吗?


    谢谢
    David