This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:DS250DF810

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741483/ds250df810-ds250df810

器件型号:DS250DF810

您好、TI 团队、

 我们将 DS250DF810重定时器器件用于我们的其中一个产品设计。 目前、我正在对一个差分 PCB 背板通道执行信号完整性分析。 我们收到了同一器件的 IBIS AMI 模型。 当我们将"RX 配置"配置为默认值、即"1"并将其更改为"0"时、RX 端将获得两个不同的 SI 结果(即在 DFE 后、CTLE 自动启用均衡)。 这两个结果是不同的。 我能不能知道这些 RX 配置设置是什么? 我们应该将哪些 Rx 配置设置用于仿真。 默认情况 下、设置信号的噪声更大、当我们将其配置为"0"时、结果非常理想。

请有人能帮我们解决这个问题吗? 如果我们能够尽快解决这些问题、那将是很棒的。

谢谢、

Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    此参数- rx_config -将 Rx 的输出设置为 POST 或预分片波形。
    0 -输出设置为切片器的输出
    1 -输出设置为切片器的输入(DFE 求和点)。 这是默认设置。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nasser、

    感谢您在此问题上提供的友好帮助。 我现在明白了。 因此、当 BER 为10^-12时、SI 准系统将获得足够的眼宽和振幅裕度。 但是、当我们使用相同 TI 重定时器的 SigCon GUI 时、PRBS 模式不会自动检测。 您之前是否看到过这些问题? 请在这方面帮助我吗? 这将非常有帮助。

    谢谢、"

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我们没有看到这些问题。  TI 广泛地使用 SigCon Architect 进行重定时器评估、我们已通过此 GUI 验证了 DS250DF810重定时器 PRBS 发生器和 PRBS 校验器功能块的成功运行。

    此致、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师