https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741483/ds250df810-ds250df810
器件型号:DS250DF810您好、TI 团队、
我们将 DS250DF810重定时器器件用于我们的其中一个产品设计。 目前、我正在对一个差分 PCB 背板通道执行信号完整性分析。 我们收到了同一器件的 IBIS AMI 模型。 当我们将"RX 配置"配置为默认值、即"1"并将其更改为"0"时、RX 端将获得两个不同的 SI 结果(即在 DFE 后、CTLE 自动启用均衡)。 这两个结果是不同的。 我能不能知道这些 RX 配置设置是什么? 我们应该将哪些 Rx 配置设置用于仿真。 默认情况 下、设置信号的噪声更大、当我们将其配置为"0"时、结果非常理想。
请有人能帮我们解决这个问题吗? 如果我们能够尽快解决这些问题、那将是很棒的。
谢谢、
Naveen