主题中讨论的其他器件:TFP401
大家好、
我想使用 Raspberry Pi 计算模块和7英寸 LCD 显示屏(与计算模块的 PCB 距离应约2-3米)进行设计。
我已经从 Adafruit 购买了 TFP401电路板、以便进行首次尝试、它直接起作用。
现在、由于我的经验滞后、我有几个问题:
TFP401提供一个2像素/时钟模式和一个1像素/时钟模式。
您能不能简要描述一下这个奇数/偶数像素背后的故事吗? 我在互联网上找不到任何有关这方面的好信息。 我所得到的信息是、芯片实际上接收到来自 HDMI 的像素、并且每1个像素交替为奇数1、每2个像素交替为偶数1。
Adafruit 板处于1像素/时钟模式。 因此、所有像素都被推出到偶数像素总线上。
最终是否可以并行运行两个 LCD 屏幕? 但是、如何在 HDMI 发送器上正确配置它呢?
我的第二个问题是有关 DS90URxxx 发送器/接收器耦合的问题。
这是一款 FDP-Link II 器件。 数据表中提到数据应通过100欧姆阻抗 STP 电缆传输。 例如、是否可以使用标准 CAT 5电缆、是否可以使用4条线路中的双绞线以及使用其他电缆为接收器板上的电源供电?
但是、我看到、特别是对于 FDP-Link III、有一些电路将反相 LVDS 输出连接到 GND、并通过50欧姆同轴电缆运行数据流单端? FDP-Link II 也可以使用此选项吗?
我的第三个问题是:
您能不能支持我如何正确配置 DS90URxxx 的配置引脚、以便在以下配置中使用 TFP401时能够正常运行:
PIXs =低电平、
LOK_INV =低电平
ST =高电平
DFO =低电平
#stag =高电平
非常感谢您的支持。