This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR124:TFP401至 FDP-Link II

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754740/ds90ur124-tfp401-to-fdp-link-ii

器件型号:DS90UR124
主题中讨论的其他器件:TFP401

大家好、

我想使用 Raspberry Pi 计算模块和7英寸 LCD 显示屏(与计算模块的 PCB 距离应约2-3米)进行设计。

我已经从 Adafruit 购买了 TFP401电路板、以便进行首次尝试、它直接起作用。

现在、由于我的经验滞后、我有几个问题:

TFP401提供一个2像素/时钟模式和一个1像素/时钟模式。

您能不能简要描述一下这个奇数/偶数像素背后的故事吗? 我在互联网上找不到任何有关这方面的好信息。 我所得到的信息是、芯片实际上接收到来自 HDMI 的像素、并且每1个像素交替为奇数1、每2个像素交替为偶数1。
Adafruit 板处于1像素/时钟模式。 因此、所有像素都被推出到偶数像素总线上。
最终是否可以并行运行两个 LCD 屏幕? 但是、如何在 HDMI 发送器上正确配置它呢?

我的第二个问题是有关 DS90URxxx 发送器/接收器耦合的问题。

这是一款 FDP-Link II 器件。 数据表中提到数据应通过100欧姆阻抗 STP 电缆传输。 例如、是否可以使用标准 CAT 5电缆、是否可以使用4条线路中的双绞线以及使用其他电缆为接收器板上的电源供电?
但是、我看到、特别是对于 FDP-Link III、有一些电路将反相 LVDS 输出连接到 GND、并通过50欧姆同轴电缆运行数据流单端? FDP-Link II 也可以使用此选项吗?

我的第三个问题是:
您能不能支持我如何正确配置 DS90URxxx 的配置引脚、以便在以下配置中使用 TFP401时能够正常运行:

PIXs =低电平、
LOK_INV =低电平
ST =高电平
DFO =低电平
#stag =高电平

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!
    我只能回复 DS90Urxxx Tx/Rx;TFP401在另一组中。
    我们尚未在标准 CAT 5电缆上进行测试、因此我无法评论。 我发现使用标准 RJ-45端时出现问题、因为不建议使用此连接器。 这听起来像是非汽车应用、对吧? 这是一次性构建吗?
    DS90Uxxx 不能在同轴电缆应用中进行配置。
    我必须查看 TFP401数据表以检查条件的定义。