This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:要求24个高电平有效通道

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738908/tic12400-requirement-of-24-active-high-channel

器件型号:TIC12400

尊敬的所有人:

我很困惑为什么 TIC12400只有10个通道可用于 Vbat 开关监控?它是否限制了该部件? 高电平信号是必需的。

否则、请详细说明低电平有效的原因以及高电平无效的原因。 哪一个更好?? 以便我们能够说服客户。

此致、

普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIC12400 Prashant 在10个通道上提供了灌电流选项、因此这10个通道可用于监控电池连接的开关。 所有24个通道都具有电流源选项、可与接地开关配合使用。

    您的客户需要哪种类型的交换机以及支持多少台交换机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    祝你度过美好的一天!

    我们已经在我们的项目之一中使用了 TIC12400、运行良好。 但根据新的项目要求、我们需要监控高侧开关、即需要高电平有效信号(24V 直流)。 开关将为按钮类型。

    客户希望监控36个开关。

    我还有一个您未回答的问题、通常情况下、TI 数字输入监控器 IC 用于监控低电平有效信号、而不是高电平有效。 背后有哪些技术因素?

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    如果客户需要监控36个连接电池的开关、一种选择是使用多个 MSDI 器件(需要4个器件来支持36个高侧开关)。

    由于它仅是一个开/关按钮类型开关、另一个选项(取决于其系统灵活性)是为36个电池连接开关中的每个开关包含一个固定下拉电阻器、并在电流源模式下使用 TIC12400、设置为0mA。 这样、MSDI 的所有24个通道都可用于监控开关状态。

    我没有听从您的意见“通常情况下,TI 数字输入监控器 IC 用于监控低电平有效信号,但不是高电平有效”......... 您是否在问为什么该器件支持24路接地开关监控和仅10路电源连接开关监控? 如果、答案是接地开关更常用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢您根据 TIC12400的数据表提供宝贵的输入

    该器件可监控24个直接开关输入、其中10个输入可配置为监控连接到接地或电池的开关(为什么所有24个输入都不可配置为监控连接到接地或电池的开关????)。 除了前面提到的原因之外、还有其他原因、例如与 IC 的功耗(PC)和功耗(PD)相关的原因。

    我希望您能理解我对这个问题的好奇心、并为我提供有关这方面的更多技术原因。

    期待您的回复、

    非常感谢!

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、
    感谢您的详细说明。 接地和电池连接开关支持配置(24与10)主要由常见系统要求驱动。 (与电池连接的开关相比、接地开关在系统中更为普遍)。 在所有通道上支持电池连接开关需要在芯片面积和封装尺寸之间进行权衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    美好的一天,祝你一切顺利!

    感谢您的帮助、让您更轻松地了解您提供的此类配置背后的逻辑。 您能否推荐除 TIC12400以外的任何符合我们要求的 TI 替代器件。

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、
    TIC12400是我们目前用于汽车接触监控器的最佳(也是业界领先的)解决方案。

    您是否有机会运行我之前建议的选项(每个开关上的下拉电阻器)、以便使用所有24个通道使用 TIC12400检测电池连接的开关状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我将考虑您的24通道解决方案。 但在此之前、请为您的解决方案提供方框图、以便更好地理解。

    此致、

    普拉什兰特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好普拉什特、

    如前所述、我们建议使用一种解决 方案、其中包括在每个开关上使用 TIC12400和下拉电阻器。

    对于每个交换机、我们建议的配置如下:

    根据系统电压的不同、包括36个电池连接开关中每个开关的固定下拉电阻器、并在  电流源模式下使用 TIC12400 (0mA 设置)将使内部 ADC 能够监控开关状态。

    例如、如果 Vbat = 24V、使用 R= 10k 欧姆并 将1V 设置为开/关阈值、ADC 将能够识别开关是否闭合。

    这种情况 下、TIC12400的所有24个通道都可以使用、因此36个开关只需要2个 TIC12400。

    谢谢、如果有其他问题、请告知我。

    此致、

    海伦