请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLK1211 你(们)好
1.根据上面的规格,TXP-TXN 为600 ~ 1100mV。
这是高值吗? 还是 TXD 的范围?
在上图的第二个图中、VOD 的值介于-1V 和1V 之间。
0V 也是绝对值0。 如何计算600 ~ 1100mV 的范围?
2.上图未指定 TXP 和 TXN 的电压值。
发送共模电压范围为1000 ~ 1400mV。
TxP = 1000 ~ 1400mV、TXN = 1000 ~ 1400mV 是否正确?
谢谢
TM