This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1211:发送器/接收器特性

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740156/tlk1211-transmitter-receiver-characteristics

器件型号:TLK1211

你(们)好

1.根据上面的规格,TXP-TXN 为600 ~ 1100mV。
  这是高值吗? 还是 TXD 的范围?

在上图的第二个图中、VOD 的值介于-1V 和1V 之间。
0V 也是绝对值0。 如何计算600 ~ 1100mV 的范围?

2.上图未指定 TXP 和 TXN 的电压值。

 发送共模电压范围为1000 ~ 1400mV。
 TxP = 1000 ~ 1400mV、TXN = 1000 ~ 1400mV 是否正确?

谢谢

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TM、

    这是指 VOD 的峰峰值电压、等于|TXD -TXN|。 TXN 是 TXD 的反相版本。 这是否能回答您的问题?

    2.正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TM、

    • TXD = TX+
    • VCM 是差分信号的共模。 VOD 是输出差分峰峰值电压。 另一种考虑方法是 VCM 是 Tx+和 Tx-的直流失调电压。 TX+和 Tx- 也具有交流摆幅。 使用 VCM 电压计算 VOD 不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TM、

    VID 是指峰峰值电压、高低电平值随输入共模电压的变化而变化。 VOH = VCM + VID/2且 VOL = VCM-VID/2、因此如果您的输入共模为2V、那么您的高电平为2.4V、低电平为1.6V。 还应考虑接收器的时序方面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。