Other Parts Discussed in Thread: DP83848K, TPD4E004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848K 主题中讨论的其他器件: TPD4E004
如何在 DP83848K 的外设电路上将 ESD 额定值提高到6kV?
ESD 额定值仅为 DP83848K 的4kV。
DP83848K 无法承受 等于6kV 的更高 ESD 额定值
我是否会在磁性变压器和 RJ-45连接器之间添加一些 TVS 组件以提高 ESD 额定值?