This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:如何在 DP83848K 的外设电路上将 ESD 额定值提高到6kV

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K, TPD4E004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/753506/dp83848k-how-to-enhance-the-esd-rating-equal-to-6kv-on-peripheral-circuit-of-dp83848k

器件型号:DP83848K
主题中讨论的其他器件: TPD4E004

如何在 DP83848K 的外设电路上将 ESD 额定值提高到6kV?

ESD 额定值仅为 DP83848K 的4kV。

DP83848K 无法承受 等于6kV 的更高 ESD 额定值

我是否会在磁性变压器和 RJ-45连接器之间添加一些 TVS 组件以提高 ESD 额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    是的、将在 PHY 和连接器之间放置一个 TVS 二极管。

    通常在磁性元件和 PHY 之间放置 TVS 二极管。

    TPD4E004等器件是以太网的理想选择: www.ti.com/.../tpd4e004

    此致、