This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS280DF810:DS280DF810 RX 适配模式/TX FIR 设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740203/linux-ds280df810-ds280df810-rx-adapt-mode-tx-fir-settings

器件型号:DS280DF810

工具/软件:Linux

大家好、

我的客户在一些新项目中使用 DS280DF810、他们在 CDR 设置中非常新鲜。

在下面的场景中、您能帮助提供建议的 RX 适配模式和 TX FIR 设置吗?

非常感谢!

ASIC->CDR RX:29dB 损耗、CDR TX ->光学模块:7dB 损耗

ASIC->CDR RX:25dB 损耗、CDR TX ->光学模块:7dB 损耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有些人很快就会帮助您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    请查看应用报告 SNLA252、其中讨论了不同介质的重定时优化。

    此致、Nasser