Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS280DF810 工具/软件:Linux
大家好、
我的客户在一些新项目中使用 DS280DF810、他们在 CDR 设置中非常新鲜。
在下面的场景中、您能帮助提供建议的 RX 适配模式和 TX FIR 设置吗?
非常感谢!
ASIC->CDR RX:29dB 损耗、CDR TX ->光学模块:7dB 损耗
ASIC->CDR RX:25dB 损耗、CDR TX ->光学模块:7dB 损耗