请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP159 你好。
我对 SN65DP159RSB 有疑问。
问题1.
我想用 I2C 停止输出侧的 TMDS。
是否有相应的寄存器?
问题2.
当 I2C 断电(0x09 3位)完成时、
寄存器设置值不会被清零。
这种理解是否正确?
问题3.
数据表10.3.1合规性测试描述了通过合规性测试所需的设置值。
如果默认情况下使用测试(自动设置)、是否有未通过测试的情况?
此外、是否有其他建议设置?
谢谢你。