This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:有关 SN65DP159RSB 的问题

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738454/sn65dp159-question-about-sn65dp159rsb

器件型号:SN65DP159

你好。

我对 SN65DP159RSB 有疑问。

问题1.
我想用 I2C 停止输出侧的 TMDS。
是否有相应的寄存器?
问题2.
当 I2C 断电(0x09 3位)完成时、
寄存器设置值不会被清零。
这种理解是否正确?
问题3.
数据表10.3.1合规性测试描述了通过合规性测试所需的设置值。
如果默认情况下使用测试(自动设置)、是否有未通过测试的情况?
此外、是否有其他建议设置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masazumi San

    A1。 如果要禁用 TX、可以执行以下操作
    {0xFF, 0x01},//选择第1页
    {0x10, 0xF0},//禁用所有 Tx 通道
    {0xFF, 0x00},//选择第0页

    答2. 当 SNx5DP159置于断电状态时、I2C 寄存器清零。

    答3. 合规性测试非常特定于系统设计、我认为该测试不能通过自动设置。 您必须根据系统参数调整 DP159设置。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    对于 Q1、我还有其他问题。

    ·相应寄存器的初始值是多少?

    ·如果输出停止、输出端子是否处于高阻态?

    ·更改后、您不需要控制"Apply_RxTxChanges"位吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masazumi San

    寄存器0x10的默认值为0xF0。

    当发送器被禁用时、它处于高阻抗模式。

    最好在进行更改后应用 Apply_RxTx_Changes。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    我将向您提出有关 Q1的其他问题。
    ·如果我们要启用 TX、我们应该将什么值放置在该寄存器中?

    请在重新启动输出时告诉我们寄存器值。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masazumi San

    您可以将0x0F 写入寄存器0x10以启用 TX。

    谢谢
    David