This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:HD3SS214支持4K 60Hz?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/741573/hd3ss214-hd3ss214-support-4k-60hz

器件型号:HD3SS214
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

您好!

我想知道 HD3SS214是否支持4K 60Hz 显示端口。

由于数据表中的数据不清楚、如果组件能够切换 每通道8.1Gbps 的数据速率。

我想使用此组件在两台计算机之间创建一个开关显示端口4K 60Hz 视频。

我希望我的要求可以理解。 很抱歉我的法语英语

感谢您的帮助、

此致、

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺

    请使用 HD3SS215进行4K 60Hz HDMI 切换。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我想将 HD3SS214用于 DisplayPort 4K 60Hz 开关、而不是用于 HDMI。
    是否可以使用 HD3SS214组件为显示端口链路执行开关4K 60Hz?
    该组件可为 所有通道切换每通道8.1Gbps 的数据速率或8.1Gbps 的数据速率。

    感谢您的帮助、

    此致、

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺

    每通道8.1G。

    谢谢
    David