Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214, HD3SS215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS214 主题中讨论的其他器件: HD3SS215
您好!
我想知道 HD3SS214是否支持4K 60Hz 显示端口。
由于数据表中的数据不清楚、如果组件能够切换 每通道8.1Gbps 的数据速率。
我想使用此组件在两台计算机之间创建一个开关显示端口4K 60Hz 视频。
我希望我的要求可以理解。 很抱歉我的法语英语
感谢您的帮助、
此致、
布鲁诺