Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF, DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83849IF 主题中讨论的其他器件: DP83869HM
我们正在尝试使用 DP83849IF 作为介质转换器(100BASE-TX 到100BASE-FX)。 我已经阅读 了 DP8384952的数据表和 AN-1509应用节点、并意识到 为了使 DP83849IF 作为介质转换器运行、我需要:
1.通过设置将一个端口配置为在 FX 模式下运行
2.另一个端口应保持未配置状态(TX 模式默认为一个)
3. 启用扩展器绑带
也许我的问题有点傻、但我应该将 DP83849IF 的两个 MII 端口连接在一起、以使 IC 作为介质转换器运行吗? 除了上述内容之外、我是否还需要做其他事情、比如访问寄存器?