This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:DP83849IF 作为介质转换器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740887/dp83849if-dp83849if-as-media-converter

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件: DP83869HM

我们正在尝试使用 DP83849IF 作为介质转换器(100BASE-TX 到100BASE-FX)。 我已经阅读 了 DP8384952的数据表和 AN-1509应用节点、并意识到 为了使 DP83849IF 作为介质转换器运行、我需要:

1.通过设置将一个端口配置为在 FX 模式下运行  

2.另一个端口应保持未配置状态(TX 模式默认为一个)  

3. 启用扩展器绑带

也许我的问题有点傻、但我应该将 DP83849IF 的两个 MII 端口连接在一起、以使 IC 作为介质转换器运行吗? 除了上述内容之外、我是否还需要做其他事情、比如访问寄存器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于介质转换器、您无需使用 MII 接口。 您可能需要连接 MDIO/MDC 来访问寄存器。


    此外、我们还将对新器件 DP83869HM 进行采样、该器件可在非托管模式(无 MDIO/MDC 优化)下为1G 和100M 速度提供媒体转换器功能。 您可能需要查看它。

    www.ti.com/.../dp83869hm.pdf

    此致、
    GET