请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738639/xio2001-xio2001
器件型号:XIO2001您好!
我们在 XIO2001中设计了微型 ITX 主板、CPU 是 Intel APL (Atom E3900系列)。
我们需要 EEPROM AVL 列表和默认设置 bin 文件。
如果我们移除 EEPROM、如何通过 BIOS 进行编程? 是否有任何 BIOS 编程指南?
性能调谐器工具是否用于创建 EEPROM 的设置 bin 文件?
测试操作系统为 Windows 10 64位
谢谢、
Edware