This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738639/xio2001-xio2001

器件型号:XIO2001

您好!

我们在 XIO2001中设计了微型 ITX 主板、CPU 是 Intel APL (Atom E3900系列)。

我们需要 EEPROM AVL 列表和默认设置 bin 文件。

如果我们移除 EEPROM、如何通过 BIOS 进行编程? 是否有任何 BIOS 编程指南?

性能调谐器工具是否用于创建 EEPROM 的设置 bin 文件?

测试操作系统为 Windows 10 64位

谢谢、

Edware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否确实需要 EEPROM、即是否确实需要更改任何默认设置?

    数据表显示了 EEPROM (如果存在)的内容如何映射到 PCI 配置寄存器。 EEPROM 默认值是这些寄存器的默认值。

    没有 BIOS 编程指南、因为访问 PCI 配置寄存器的机制取决于 PCIe 根复合体硬件。 (在大多数情况下、不需要更改默认值。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以帮助为 EEPROM 闪存发布"默认设置" bin 文件?

    谢谢、

    Edware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试禁用"ASPM"、然后没有"Yellow Bang"、但 ASPM 设置为"Auto"、则发生黄色 Bang。

    我们是否确实需要禁用 ASPM? 这是逻辑问题还是软件问题还是硬件问题?

    我们可以进行哪种测量或测试来找出根本原因?

    谢谢、

    Edware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意,有一个有关 ASPM: www.ti.com/.../scpz008的勘误表

    此致、
    相位