This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:VCC、复位、A0-A2、PU 电平

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/740465/tca9548a-vcc-reset-a0-a2-pu-levels

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件:TPS3808

您好!

我的设计中有一个全局复位信号(TPS3808)、拉至1.8V、我想将其连接到 TAC9548A。

我需要电平转换、还是可以连接 VCC、A0-A2并复位至1.8V 电平功率/信号?

主器件侧为3.3V、而从器件侧混合了3.3V 和1.8V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已准备好原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ishay、

    "VCC、A0-A2和复位至1.8V 电平功率/信号?"
    如果您的最低上拉电压为1.8V、我建议您在1.8V 时使用 Vcc、这也将允许 A0-A2和复位连接到1.8V。

    如果您将此器件的 Vcc 设为3.3V、则违反了数据表的图14、这意味着您的器件无法正确分离1.8V 和3.3V 电源轨。

    BTW 我看不到您的原理图。

    谢谢、
    -Bobby