This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:替代解决方案

Guru**** 2928920 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, TVP5150AM1, TVP5151, TVP5146, TVP5147, TVP5160, TVP5154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/736945/tvp5158-replace-solution

器件型号:TVP5158
主题中讨论的其他器件: TVP5150AM1TVP5151TVP5146TVP5147TVP5160TVP5154

您好 TI PAL

 我们希望测试用于 Jacinto 6 CPU 视频功能测试 的 BT656信号、我们发现 TVP5158是在 EVM 中设计的。

我们希望设计的电路与 EVM 相同、但销售反馈 TVP5158现已停产。 有没有更简单的方法

视频解码器可以将 HDMI 传输到8位 BT656、或者有人包含8位 BT656图形间输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何非 NRND 的替代产品(不推荐在新设计中采用)。

    您能否与您的销售团队核实一下、因为我认为 TVP5158已停产。 NRND 意味着它仍在生产中且可供购买、但开发技术支持将极其有限、但如果您已经熟悉该器件、则可以继续使用该器件。

    EOL 意味着器件即将停产、因此数量可能会受到限制、但我认为情况并非如此。

    正如我所说、请与您的销售团队重新核实。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    NRND 是正确的、但我们 以前从未使用过。

    是否有任何其他视频解码器可以将 HDMI 传输到8位 BT656或有人包含8位 BT656图形间输出  

    Scorpio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使 TVP5158也不处理 HDMI、因此如果您需要 HDMI 解决方案、很遗憾、您需要使用非 TI 器件。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    HDMI 是第二点、最重要的是哪一个可以提供8位 BT656信号。

     我们希望发现有人具有 TVP5158等互模式、通过 I2C 命令发送标准 BT656信号输出

    而无需任何输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出 ITU656的其他 TI 器件如下所示...

    TVP5150AM1

    TVP5151

    TVP5146

    TVP5147

    TVP5160

    TVP5154

    您需要决定解码器质量和通道数量等因素、以便选择最佳选项。

    但是、请注意、所有器件的可用设计支持都非常有限。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    如果它具有图形间输出、我们不关心它有多少输入通道。

    正如您在上面提到的注释、所有这些都是 NRND、如果我们希望在新设计中实现、

    哪一个具有更多资源、示例、EVB? 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们都具有相同级别的可用支持、即极少(基本上是论坛)。

    最易于使用的可能是 TVP5150AM1。 您只需对数据和时钟的输出使能端进行编程即可。

    我认为自由运行状态将输出656个数据、但我建议添加选项、以便您提供视频信号(电容器、电阻器和连接器)

    遗憾的是、我不认为 EVM 可用于任何器件、但您应该能够通过 my.ti.com 获取样片。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    我查看 TVP5150AM1的数据表检查 3.21.13  输出和数据速率选择寄存器、  

     YCbCr 输出格式[111]是自由运行模式是否正确?

    由于采用 BT656 8位(具有 UYVY 的 YUV 4:2:2)格式的 Jacinto 6 SoC (DRA74x)视频输入格式,   TVP5150AM1能 做到这一点吗?

    我找不到用于格式控制的寄存器

    Scorpio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scorpio、

    您实际上在尝试做什么?

    输出格式与是否存在输入信号完全无关。

    BT656使用嵌入式同步、而离散同步模式使用离散同步。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    我们为 客户设计了 DRA74x LGA 模块的固定装置。  对于 Vin3a 和 Vin4b BT656接口、使用 HDMI 信号作为 LGA 和的视频源

    转换为采用 UYVY 格式的 BT656以构建环路测试电路。   UYVY 是 DRA74x 8位 BT656视频输入格式的限制、我们可以看到这一点  

    TVP5158采用 Jacinto 6 EVB 设计、因此我们需要复制电路并使用空闲运行模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BT656为标准、因此任何声称为 BT656的器件都应兼容。

    BR、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

      实际上、我们使用 ADI 解决方案 ADV7611来生成自由运行 BT656信号。

    但 SoC DRA74x 的限制是、Vin3a/Vin4b 的格式必须为 UYVY 422。

    ADV7611的格式为 YUYV、因此 DRA74x 无法识别它。 我们知道 BT656为  

    视频标准、但我们通常不会关注 UYVY 或 YYV。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经与处理器团队进行了检查、DRA74x 可以接受 BT656数据流、因此无法100%确定您遇到问题的原因。

    BR、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    DRA74x 可以接受 BT656数据流、但有一个限制、它必须是 UYVY 格式、请参阅下面的答复。

    Compal 软件团队成员 Shawn Lin 之前已有过帖子。  

    这是链接

    标题、无法打开/dev/video1

    e2e.ti.com/.../706356

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BT656为标准、明确采用 CB/Y/Cr/Y 格式。 这不是 J6的"限制"、而是符合 BT656标准的要求。

    所有 TVP 器件均输出符合 BT656标准的视频流、根据定义、这些视频流采用 CB/Y/Cr/Y 排序。

    这也是 J6的预期、因此您在格式方面不会遇到任何问题。

    如果 ADV7611的格式为 YUYV、则它不符合 BT656标准。 他们可能有一个寄存器可将其更改为符合标准(我希望他们的默认值符合标准)、但您需要联系 Analog Devices 以了解更多详细信息。

    现在、可能需要修改/扩展 J6驱动器以正确配置所选的 TVP 器件、但对于所有单通道 TVP 器件、这通常只是发送单个 I2C 命令以启用时钟和数据输出的情况。 TVP5158是一款复杂得多的器件、需要更多设置。

    希望这对您有所帮助。

    BR、
    Steve