主题中讨论的其他器件: TVP5150AM1、 TVP5151、 TVP5146、 TVP5147、 TVP5160、 TVP5154
您好 TI PAL
我们希望测试用于 Jacinto 6 CPU 视频功能测试 的 BT656信号、我们发现 TVP5158是在 EVM 中设计的。
我们希望设计的电路与 EVM 相同、但销售反馈 TVP5158现已停产。 有没有更简单的方法
视频解码器可以将 HDMI 传输到8位 BT656、或者有人包含8位 BT656图形间输出
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI PAL
我们希望测试用于 Jacinto 6 CPU 视频功能测试 的 BT656信号、我们发现 TVP5158是在 EVM 中设计的。
我们希望设计的电路与 EVM 相同、但销售反馈 TVP5158现已停产。 有没有更简单的方法
视频解码器可以将 HDMI 传输到8位 BT656、或者有人包含8位 BT656图形间输出
我们没有任何非 NRND 的替代产品(不推荐在新设计中采用)。
您能否与您的销售团队核实一下、因为我认为 TVP5158已停产。 NRND 意味着它仍在生产中且可供购买、但开发技术支持将极其有限、但如果您已经熟悉该器件、则可以继续使用该器件。
EOL 意味着器件即将停产、因此数量可能会受到限制、但我认为情况并非如此。
正如我所说、请与您的销售团队重新核实。
BR、
Steve
您好 Steve
我查看 TVP5150AM1的数据表、检查 3.21.13 输出和数据速率选择寄存器、
YCbCr 输出格式[111]是自由运行模式是否正确?
由于采用 BT656 8位(具有 UYVY 的 YUV 4:2:2)格式的 Jacinto 6 SoC (DRA74x)视频输入格式, TVP5150AM1能 做到这一点吗?
我找不到用于格式控制的寄存器
Scorpio。
您好 Steve
我们为 客户设计了 DRA74x LGA 模块的固定装置。 对于 Vin3a 和 Vin4b BT656接口、使用 HDMI 信号作为 LGA 和的视频源
转换为采用 UYVY 格式的 BT656以构建环路测试电路。 UYVY 是 DRA74x 8位 BT656视频输入格式的限制、我们可以看到这一点
TVP5158采用 Jacinto 6 EVB 设计、因此我们需要复制电路并使用空闲运行模式。
您好 Steve
DRA74x 可以接受 BT656数据流、但有一个限制、它必须是 UYVY 格式、请参阅下面的答复。
Compal 软件团队成员 Shawn Lin 之前已有过帖子。
这是链接
标题、无法打开/dev/video1