Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS34, DS90LV011A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS34、 DS90LV011A我的客户有以下要求-
具有超低抖动、时钟(1GHz)缓冲器的要求、具有:
一个单端 NIM (快速负逻辑)输入至两个差分 LVDS 和
2.一个单端3.3V LVTTL 输入至两个差分 LVDS 器件。
请帮您推荐合适的器件吗?