This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单端到两个差分 LVDS 输出

Guru**** 2504275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS34, DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737682/single-ended-to-two-differential-lvds-outputs

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS34DS90LV011A

我的客户有以下要求-  

具有超低抖动、时钟(1GHz)缓冲器的要求、具有:

 一个单端 NIM (快速负逻辑)输入至两个差分 LVDS 和

2.一个单端3.3V LVTTL 输入至两个差分 LVDS 器件。

请帮您推荐合适的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Supeda、

    我认为我们没有能够直接接收 NIM 信号的东西。 我会详细介绍它并返回给您。 您知道具体的抖动要求吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、

    抖动要求小于20ps。 我认为具有可配置偏移的负 ECL 将支持 NIM 信号。 您是否有用于 NECL 输入的器件?

    此致、
    Prasanta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、

    抖动要求为20ps。 我认为具有负 ECL 输入和可配置偏移的器件将支持 NIM。 您是否有任何支持 NECL 逻辑输入的器件。

    此致、
    Prasanta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanta、

    请查看具有-4至5V 宽输入共模范围的 SN65LVDS34: www.ti.com/.../sn65lvds34
    另请查看此应用手册,该手册讨论了如何使用它来接收 NECL 输入: www.ti.com/.../slla101

    对于单端 LVTTL 到 LVDS、请查看 DS90LV011A。

    此致
    相位