This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:SN75DP139 EMI 问题

Guru**** 2815515 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/736950/sn75dp139-sn75dp139-emi-issue

器件型号:SN75DP139

尊敬的先生:  

         我们将 SN75DP139用于微型 DP 到 DVI 电缆应用、它超出了 EMI 限制 、如下图所示。 TI 是否向我们提供了建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason

    您是否已完成 TDR 以查看是否存在任何阻抗不连续性?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下是无可挑剔的测试报告、符合规格95~105 Ω、以及供您参考的示意图。

    您有什么想法来解决 EMI 问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    除了电缆阻抗之外、您还有 DP139 PCBA 阻抗吗? 是否有办法在没有电缆的情况下测量 PCBA EMI?

    您还可以在 DP139 3.3V 电源上添加10pF 和4.7pF 电容器、看看它是否有助于改善 EMI 性能。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    谢谢、我们将对客户表示不满。

    Hugo