Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B
主题中讨论的其他器件:SN65LV1224B
大家好、
我的客户希望使用此设备。
他们正在考虑采用以下布局。

但是、我想每个连接器都会出现大信号反射。
我们是否有适用于 FPD Link3的任何解决方案或任何驱动器/重定时器?
此致、
哇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B
大家好、
我的客户希望使用此设备。
他们正在考虑采用以下布局。

但是、我想每个连接器都会出现大信号反射。
我们是否有适用于 FPD Link3的任何解决方案或任何驱动器/重定时器?
此致、
哇
您好、Bejin、
这不适用于 ADAS 应用。
这适用于医疗应用、但不知道确切的 EE。
它们以前使用的是 SN65LV1224B。 但是、他们在该模型中提到、它不符合他们对带宽的要求。
现在、他们考虑采用 DS90UB933/4。
在这种情况下、他们无需担心功耗。
只是他们想知道 使用旁路 B 和 C 将信号从 A 传递到 D 的解决方案
正如我提到过的、由于位置和尺寸限制、它们必须绕过信号 B 和 C。
很抱歉缺少信息。
其要求如下
数据:14位(也使用 HSYNC 和 VSYNC)
频率:100MHz
谢谢、
哇