This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:推荐任何转接驱动器

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178694/ds90ub933-q1-any-redriver-reccomendation

器件型号:DS90UB933-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65LV1224B

大家好、

我的客户希望使用此设备。

他们正在考虑采用以下布局。

但是、我想每个连接器都会出现大信号反射。

我们是否有适用于 FPD Link3的任何解决方案或任何驱动器/重定时器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo 您好!

    您能解释 什么是 B 和 C 吗? 这些是什么类型的电路板? 它们上面有什么? 如果只是绕过它、为什么要使用它们?!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaradat、

    由于尺寸限制、它们无法插入电路板 A 的连接器和电路板 D 的连接器。

    是否需要将 DS90UB933和 DS90UB934放置在电路板 B 和 C 中、以通过电路板 B 和 C 传递并行信号?

    谢谢、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能只使用电缆? 我仍然很困惑这里的问题是什么!! 您说它们有空间限制、因此无法连接连接器、但有空间再添加两个板!!?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaradat、

    感谢您的快速回复!

    他们刚才提到了"尺寸限制"和"它们之间的位置"。

    它们需要绕过电路板 B 和 C、因为无法直接连接电路板 A 和 D。

    我只是想知道是否可以采用随附的原理图?(我想不是)

    如果不是、希望电路板 B 和 A 的信号成为解决方案吗?

    这意味着添加两个 DS90UB933/4。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    感谢您对此采取后续行动。 我相信我们这边的混淆是因为电缆总长度只有5米。 通常、FPD-Link 器件可以扩展到比这更长的长度、而无需中继器配置。

    在我们看到中继器的情况下、电缆长度超过18米、但在这种情况下、应使用一根同轴电缆。

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Begin、

    Thakns,用于您的快速回复。

    即使它们需要绕过2块电路板、该系统是否可以使用3根单电缆?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoo、

    除非有必要、否则我们不会推荐您列出的配置。 通常、对于我们的 ADAS 器件、我们使用电缆供电(PoC)、因此添加到链中的每个器件都需要更大的功率。 这将导致设计过程中出现一些显著的复杂性。

    这位客户是否有理由想要这样的设计、而不是电路板 A 和 D 之间使用同轴电缆进行简单配置?

    最棒的

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bejin、

    这不适用于 ADAS 应用。

    这适用于医疗应用、但不知道确切的 EE。

    它们以前使用的是 SN65LV1224B。 但是、他们在该模型中提到、它不符合他们对带宽的要求。

    现在、他们考虑采用 DS90UB933/4。

    在这种情况下、他们无需担心功耗。

    只是他们想知道 使用旁路 B 和 C 将信号从 A 传递到 D 的解决方案

    正如我提到过的、由于位置和尺寸限制、它们必须绕过信号 B 和 C。

    很抱歉缺少信息。

    其要求如下

    数据:14位(也使用 HSYNC 和 VSYNC)

    频率:100MHz

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo 您好!

    是的、它们可以使用直接连接到 D 的、绕过 B 和 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaradat、

    谢谢 你的回复!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你