This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:禁用 DEN

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737747/sn65dsi83-q1-disable-den

器件型号:SN65DSI83-Q1

可能涉及的人员、

我们的 MIPI 源能够禁用来自视频数据包的数据使能(DEN)信号、但是、当我们尝试这样做并将 MIPI 数据而不将 DEN 呈现到 SN65DSI83-Q1桥接器中时、转换后的 LVDS 仍在切换 DEN。

桥接器是否支持从 LVDS 数据禁用 DEN 信号?  如果是、我们如何禁用它?

期待您的回应、

非常感谢、

Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhav、

    我不相信有办法禁用桥上的 DEN。 根据数据表、当在 LVDS 端传输有源像素数据时、DE 始终有效、极性由寄存器0x18中的位7设置。

    是否有特定的原因要禁用 DEN 信号? 我还没有看到任何在没有该信号的情况下工作的 LVDS 显示。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    感谢您的快速响应。

    我们的 SW 团队在 DEN 模式下在 LCD 上实现无闪烁显示时遇到问题。

    ‘S,该显示屏支持另一种称为“同步模式”的模式,该模式不使用 DEN 信号,当 DEN 与行/列驱动器隔离时,它默认为同步模式,实现无闪烁运行。

    因此、如果我们可以在 SW 中禁用 DEN 或将其永久驱动为低电平、则会阻止硬件更改。

    也许有办法可以让这座桥被骗,使这座桥的 DEN 永久无效?

    非常感谢、

    Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhav、

    遗憾的是、我认为该器件无法做到这一点。 但是、闪烁可能与 DEN 无关、因为我以前没有看到过这些器件的 DEN 有任何问题。

    以下是需要检查的事项:
    1.您是否正确实施了数据表中显示的初始化序列?
    2.您是否能够使测试图案正确显示而不闪烁?
    您能否共享 DSI83寄存器配置并显示数据表? 可能存在线时间不匹配。

    此致、
    I.K.