可能涉及的人员、
我们的 MIPI 源能够禁用来自视频数据包的数据使能(DEN)信号、但是、当我们尝试这样做并将 MIPI 数据而不将 DEN 呈现到 SN65DSI83-Q1桥接器中时、转换后的 LVDS 仍在切换 DEN。
桥接器是否支持从 LVDS 数据禁用 DEN 信号? 如果是、我们如何禁用它?
期待您的回应、
非常感谢、
Bhav
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可能涉及的人员、
我们的 MIPI 源能够禁用来自视频数据包的数据使能(DEN)信号、但是、当我们尝试这样做并将 MIPI 数据而不将 DEN 呈现到 SN65DSI83-Q1桥接器中时、转换后的 LVDS 仍在切换 DEN。
桥接器是否支持从 LVDS 数据禁用 DEN 信号? 如果是、我们如何禁用它?
期待您的回应、
非常感谢、
Bhav
尊敬的 I.K:
感谢您的快速响应。
我们的 SW 团队在 DEN 模式下在 LCD 上实现无闪烁显示时遇到问题。
‘S,该显示屏支持另一种称为“同步模式”的模式,该模式不使用 DEN 信号,当 DEN 与行/列驱动器隔离时,它默认为同步模式,实现无闪烁运行。
因此、如果我们可以在 SW 中禁用 DEN 或将其永久驱动为低电平、则会阻止硬件更改。
也许有办法可以让这座桥被骗,使这座桥的 DEN 永久无效?
非常感谢、
Bhav