This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:时钟源

Guru**** 2927130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/737050/pci2050b-clock-source

器件型号:PCI2050B

您好!

下面我想问您。

*

根据数据表、有有关用户如何在 "3.1.2 66MHz 运行"上为主总线和辅助总线提供时钟的说明。

似乎用户应该使用"S_CLKOUT"来为 S_CLK 提供时钟。

但是、我想问您 是否可以为 P_CLK 和 S_CLK 使用外部时钟、如下所示。


是否可以确认上述配置是否可用?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuuichi Machida,

    我认为上述配置是有效的。