请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1106-Q1 主题中讨论的其他器件:ADS1294、 TUSB1106
您好!
我对 USB 接口非常陌生、所以请原谅我如果这是一个简单的问题、我们将会感谢您提供任何指导。
因此、我有一个使用 ADS1294对数据进行数字化的电路。 下一步是尝试将此数据从便携式设备发送到 PC 以进行进一步分析。 为此、我一直在阅读 TSUB1106-Q1的数据表、但我对该 IC 的应用电路有一些疑问。 基本上、由于主电路中没有3.3V 电源、我会使用 USB 端口 VCC 为该芯片加电、如数据表的图10所示:
但在阅读引脚说明时、我想知道驱动此 IC 是否真的需要某种控制器、 或者、我能否将输入引脚(例如速度、NOE 等)连接到接地或 VCC 以驱动它们、因为我不需要便携式设备来接收任何数据。 另一个问题:需要使用哪些引脚作为 TUSB1106-Q1的输入来接收数字化数据? 我只将 VMO 和 VPO 引脚视为数据输入、但描述中显示"驱动程序数据"、因此我很困惑我是否应该将 ADS1294输出数据连接到该引脚。
提前感谢您提供的任何帮助、
Roberto