This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1106-Q1:使用 TUSB1106-Q1进行 USB 数据传输

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294, TUSB1106-Q1, TUSB1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735466/tusb1106-q1-usb-data-transfer-using-the-tusb1106-q1

器件型号:TUSB1106-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1294、 TUSB1106

您好!

我对 USB 接口非常陌生、所以请原谅我如果这是一个简单的问题、我们将会感谢您提供任何指导。

因此、我有一个使用 ADS1294对数据进行数字化的电路。 下一步是尝试将此数据从便携式设备发送到 PC 以进行进一步分析。 为此、我一直在阅读 TSUB1106-Q1的数据表、但我对该 IC 的应用电路有一些疑问。 基本上、由于主电路中没有3.3V 电源、我会使用 USB 端口 VCC 为该芯片加电、如数据表的图10所示:

但在阅读引脚说明时、我想知道驱动此 IC 是否真的需要某种控制器、 或者、我能否将输入引脚(例如速度、NOE 等)连接到接地或 VCC 以驱动它们、因为我不需要便携式设备来接收任何数据。 另一个问题:需要使用哪些引脚作为 TUSB1106-Q1的输入来接收数字化数据? 我只将 VMO 和 VPO 引脚视为数据输入、但描述中显示"驱动程序数据"、因此我很困惑我是否应该将 ADS1294输出数据连接到该引脚。

提前感谢您提供的任何帮助、

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人很快就会回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将等待回复。

    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    TUSB1106旨在用作具有 ASIC 或 PLD 的收发器、该器件具有 USB 接口、旨在支持驱动器数据引脚。 从更高层次看、USB 设备必须能够接收数据、否则 USB 主机将不会枚举这些设备并传输数据。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
    我想我误解了相关 IC 的功能。 这让我想知道可以使用什么 IC 来实现这个目的、或者每个 USB 器件都以类似的方式工作? 在这种情况下、USB 数据传输设计是否有指南? 我找不到任何内容。
    再次感谢、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    USB 协议在不同器件之间是相同的、因此始终期望 USB 器件发送描述符并通过 USB 主机进行枚举。 有关最佳 USB 一般文档、请访问 www.usb.org 网站。 最简单的方法可能是使用转换器芯片而不是收发器将数字数据转换为 USB。 ADS 器件上的数字数据接口是什么?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转换器芯片、有趣! ADS1294使用 SPI 接口传输数字数据。 对于此类任务、您会推荐什么 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    遗憾的是、TI 没有可进行 SPI 至 USB 协议转换的器件、但我知道市场上有一些器件。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、无论如何都要感谢!