Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051V-Q1, TCAN330, SN65HVD233-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN330、 SN65HVD233-Q1、 TCAN1051
HY、
我们正在实现一个只听 CAN 应用(OBD CAN 记录器)。 我们计划将 TCAN1051V-Q1用作物理接口。
我们假设我们不需要共模扼流圈。 对吧?
我们是否可以不使用 ESD 二极管?
系统的其余部分可处理高达3.6V 的电压。 我们是否确实需要为收发器提供5V 电源?
此致
Harald