This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1226:散热焊盘编号

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735743/lmh1226-thermal-pad-via-number

器件型号:LMH1226
主题中讨论的其他器件:LMH1219

我认为 LMH1226和 LMH1219之间的电路板设计几乎相同。

LMH1219 EVM 的散热焊盘焊盘上有9个过孔。 但是、LMH1226数据表中"布局示例"和"示例电路板布局"中的过孔数为5。

建议采用哪种配置?

如果您有任何理由推荐、请告诉我。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    最好使用9个通孔。 过孔越多、热耗散越好。

    此致、Nasser