请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 尊敬的:
对于 TPS65982DC、我的客户在插入或拔下插头时遇到以下问题:
测试设置是插入适配器、打开笔记本电脑系统的电源、在通电后、取出适配器、读取0x15寄存器、Byte1、bit 3 "Plug Insert or Remove"、状态为0、显示 USB Plug Status Changed、 但是、当再次插入适配器、然后再拔出时、状态会发生变化。
问题是、在第一次拔出适配器时、插头插入状态或移除状态不会改变。
BTW、在 FW 中、我已检查"插入或移除插头"。
请帮您提供一些建议吗?
谢谢。