This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982DC 插头插入或移除问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/735343/tps65982-tps65982dc-plug-insert-or-removal-questions

器件型号:TPS65982

尊敬的:

对于 TPS65982DC、我的客户在插入或拔下插头时遇到以下问题:

测试设置是插入适配器、打开笔记本电脑系统的电源、在通电后、取出适配器、读取0x15寄存器、Byte1、bit 3 "Plug Insert or Remove"、状态为0、显示 USB Plug Status Changed、 但是、当再次插入适配器、然后再拔出时、状态会发生变化。

问题是、在第一次拔出适配器时、插头插入状态或移除状态不会改变。

BTW、在 FW 中、我已检查"插入或移除插头"。

请帮您提供一些建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是否在拔下电缆后清除中断? 中断不会自动清除、需要手动清除才能复位。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您能否帮助解释更多如何清除中断? 需要读取或写入哪个寄存器?
    客户端的过程是每当出现 I2C 中断时、他们都会读取0x15寄存器以检查是否插入或移除。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    他们的系统中是否使用了 TPT 控制器、例如 Alpine Ridge 或 Titan Ridge?
    如果是、TBT 控制器会自动清除 TPS65982中的 I2C 中断。 否则、它们可以写入 IntClear1寄存器以手动清除中断。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    在此设计中、它们没有 TBT 控制器。
    因此、它们需要向 Intclear1/2寄存器(寄存器0x18/19)写入0来清除中断、然后 IntEvent 可以获得正确的结果、对吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    他们会向 IntClear 写入1以清除中断。

    谢谢、
    Eric