This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:5通道 LVDSINPUT/2通道24位并行 RGB 输出

Guru**** 2964900 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV0422, DS25CP102, DS92LV0421, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/732911/tfp401-5ch-lvdsinput-2ch-24bit-parallel-rgb-output

器件型号:TFP401
主题中讨论的其他器件:DS92LV0422、 DS25CP102、 DS92LV0421、

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些医疗客户提供支持。

我的客户正在寻找具有 TFP401APZP 的5通道 LVDSINPUT/2ch 24位并行 RGB 输出 的器件。

您是否有符合上述要求的器件或良好解决方案?

顺便提一下、我们已经介绍了使用 DS92LV0421、DS92LV0422和 DS25CP102的解决方案。

但这是不可接受的。

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota-San、

    您是否有其应用的方框图? 描述有点令人困惑。 他们是否在寻找将 LVDS 与 RGB 桥接的器件? TFP401A 如何适合此处? 其输入为 TMDS 通道、与 LVDS 不兼容。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、很抱歉让您感到困惑。
    请忘记上一个问题。

    我要问的就是"是否有任何解决方案可以实现1~2芯片解决方案来实现以下系统?"  


    此致、
    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota-San、

    他们是否计划使用 DS25CP102开关同时将相同的数据从 DS92LV0421传输到两个 DS92LV0422? 还是在两个 DS92LV0422之间切换? 遗憾的是、我不相信有一个1-2芯片解决方案可以实现这一点。

    此致、
    I.K.